我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert里面配置EtherNet/IP Scanner如何查看通信状态和复位?

问题描述:
EtherNet/IP Scanner如何判断通信状态和通信中断如何复位

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

1、判断eip设备是否通讯正常可以使用EipGetHealth:读取运行状况位值,如下:

2、在通讯不正常的情况下,可以使用EipControl:控制 EtherNet/IP Scanner来重启连接