EcoStruxure Machine SCADA Expert 2020 对操作系统版本的要求是什么?
问题描述:
EcoStruxure Machine SCADA Expert 2020 对操作系统版本的要求是什么?所属产品线:
EcoStruxure Machine SCADA Expert(原Vijeo XL)解决方法:
EcoStruxure Machine SCADA Expert 2020 SP3 (20.0.3) 要求使用下列操作系统之一:
- Windows:
- Windows 11
- Windows 10, version 1909 or later (including LTSC/LTSB versions)
- Windows 8.1
- Windows Server:
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Embedded
- Windows 11 IoT Enterprise
- Windows 10 IoT Enterprise (LTSC/LTSB version only)
- Windows Embedded 8.1 Industry Pro
请使用Windows的“专业”或“企业”版本。不要使用Windows的“家庭”和“教育”版本,因为在这些版本中隐藏或禁用了许多功能。
您需要安装并启用.net Framework 3.5和.net Framework 4.8(或更高版本)。
是否有帮助?