我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Machine Expert 的通信设置页面,是否可以像SoMachine一样切换为“通过活动路径拨号”?
问题描述:
Machine Expert 中的通信设置页面,是否可以像SoMachine一样切换为“通过活动路径拨号”?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以切换,在工具选项设备编辑器中设置,默认是控制器选择模式,切换为经典模式即可,如下截图。