我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM16伺服驱动器接了外部制动电阻需要设置哪些参数?
问题描述:
LXM16伺服驱动器接了外部制动电阻需要设置哪些参数?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

P0-25设置为1,启用外部制动电阻;

P0-22设置制动电阻额定功率,单位W

P0-23设置制动电阻阻值,单位0.01Ω;

P0-24设置制动电阻最大打开时间,单位ms