[Q&A]Lexium 23A伺服驱动器报故障AL025?
问题描述:
Lexium 23A伺服驱动器报故障AL025所属产品线:
Lexium 23 Plus解决方法:
Lexium 23A伺服驱动器
故障代码:AL025
故障名称:编码器内部错误
故障原因:编码器内部错误 ( 内部存储器异常,内部 计数异常 )。
检查措施:1. 电机接地端是否正常接地 2. 编码器信号线,是否有与电源 或大电流的线路分开,避免干扰源的产生 3. 编码器的线材是否使用屏蔽网
处置措施:1. 请将 UVW 接头的接地端 ( 绿色) 与驱动器的散热部分连接 2. 请检查编码器信号线,是否有与电源或大电流的线路确实的分隔开 3. 请使用含屏蔽网的线材 4. 若无改善,请送回经销商或原厂检修
是否有帮助?