我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Modicon X80 I/O平台是否有支持SOE的模块?
问题描述:
Modicon X80 I/O平台是否有支持SOE的模块

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

dicon X80 I/O平台有支持SOE的模块,其型号为 BMXERT1604T/H ,对软件和处理器的版本要求如下:

组件 版本
Unity Pro/Control Expert V 7.0 或更高版本
Modicon M340 处理器 操作系统版本不低于 V2.5
Modicon M580 处理器 操作系统版本不低于 V2.0

注:组态BMXERT1604.2 要求 Control Expert 14.1 或更高版本。