我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1K接触器可以和哪些热继电器插接安装?
问题描述:
LC1K接触器可以和哪些热继电器插接安装?

所属产品线:
进口TeSys K接触器

解决方法:

可以和LC1K接触器插接安装的热继电器如下图:

注意:对于类别10A,如果是用于不平衡负载的过载继电器,将前缀LR2替换为LR7 (仅适用于过载继电器 LR2-K0305 到LR2-K0322),例如:LR7-K0308。