我们今天能为您提供什么帮助?

在Vijeo Designer动作中脚本编程如何定义一个BOOL变量?

问题描述:
在Vijeo Designer动作中脚本编程如何定义一个BOOL变量

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在Vijeo Designer动作中脚本编程,需要声明变量,其中对应Vijeo Designer 中的BOOL变量通常使用 boolean,还可以使用Integer,长Integer,浮点型,或双精度型。

如下案例就是将脚本中定义的boolean变量“b1”的值赋值给Vijeo Designer 中BOOL变量“BOOL01”。

boolean b1;
b1=true;
BOOL01.write(b1);