Magelis GXU串行接口与下位机连接电缆型号汇总
问题描述:
Magelis GXU串行接口与下位机连接电缆型号汇总所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU解决方法:
Magelis GXU串行接口与下位机连接电缆型号汇总表如下:
| 产品编号 | 产品名 | 描述 | 下位机品牌 |
| XBTZ9008 | 电缆 | 将 HMIGXU (RS-485) 连接到 Modicon M221、M241、M251、M218、M238、M258、M340 或 M580 | Schneider |
| 将 HMIGXU (RS-485) 连接到 ATV 驱动器 | |||
| XBTZ9018 | 电缆 | 将 HMIGXU (RS-485) 连接到 Micro、Twido PLC电缆 | |
| XBTZG9722 | 电缆 | 将 HMIGXU (RS-422) 连接到 RS-422 设备(端子块) | |
| XBTZG9772 | 电缆 | 将 HMIGXU (RS-232) 连接到 PLC Q 系列链路设备 | Mitsubishi |
| XBTZG9774 | 电缆 | 将 HMIGXU (RS-232) 连接到 PLC Q 系列·CPU | |
| XBTZG9775 | 电缆 | 将 HMIGXU (RS-422) 连接到 PLC FX 系列·CPU | |
| XBTZG9740 XBTZG9731 | 电缆 | 将 HMIGXU (RS-232) 连接到 PLC Sys | Omron |
是否有帮助?