我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Harmony GTUX室外宽温防护型触摸屏的工作温度范围是多少?
问题描述:
Harmony GTUX室外宽温防护型触摸屏的工作温度范围是多少

所属产品线:
Harmony GTUX

解决方法:

Harmony GTUX室外宽温防护型触摸屏的工作温度范围如下:

规格 HMIDT35X HMIDT65X HMIDT75X
环境温度 -30...65 °C (-22...149 °F)
安装和接线时: -5...65 °C
(23...149 °F)
-30...70 °C (-22...158 °F)
安装和接线时: -5...70 °C
(23...158 °F)
-20...60 °C (-4...140 °F)
安装和接线时: -5...60 °C
(23...140 °F)