我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer平台触摸屏如何设置屏幕待机时间?

问题描述:
Vijeo Designer平台触摸屏如何设置屏幕待机时间

所属产品线:
Vijeo Designer

应用环境:


解决方法:

Vijeo Designer平台触摸屏设置屏幕待机时间,有以下两种方法:

1、在软件中,右键点击左侧文件树中“target”,选择“属性”,在“背光灯”选项中,勾选“控制”,之后选择需要保护的时间,单位为分钟。如下图所示:

2、在触摸屏系统配置菜单设置背景灯控制:

  • 在【离线】选项卡中,点击【背景灯】按键,以显示【背景灯控制】菜单。
  • 在【背景灯控制】菜单中,选择【等待】,接着定义背景灯关闭之前的时间长度。  时间可以设定为 15 或 30 秒,或者 1、2、5、10、15、30 分。
  • 点击【确定】接受设定并返回到Vijeo Designer Basic Runtime 配置菜单。要取消设定,点击【取消】返回到 Vijeo Designer Basic Runtime 配置菜单。
  • 完成所有设置后,点击 Vijeo Designer Basic Runtime 配置菜单中的【返回Runtime】按键。
  • Vijeo Designer Basic Runtime 配置菜单将关闭,随后 Runtime 重新启动

注:并非所有目标机器均支持背光灯控制,具体参考产品手册。