我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Operator Terminal Expert是否可以上载工程?
问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert是否可以上载工程

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

EcoStruxure Operator Terminal Expert可以支持使用U盘上载工程,上载的工程后缀为.VML文件,此文件可以使用U盘下载到其他同型号触摸屏中,但无法被打开修改。

上载方法:

断电插入U盘,上电正常运行后,在触摸屏上左上右下对角交替点击进入配置页面,选择Upload to,选择SD或者LocalStorage