我们今天能为您提供什么帮助?

XB2系列按钮、转换开关安装触点最大数量是多少?

问题描述:
XB2系列按钮、转换开关最多可以安装几层几个辅助触点?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2系列按钮、转换开关等最多可以加辅助触点的层数和触点数量取决于头部功能。

弹簧复位按钮:最多可以安装3层6个辅助触点;  转换开关、钥匙开关、带灯按钮、急停按钮:最多可以安装2层4个辅助触点。

如果弹簧复位按钮、带灯按钮加了 “锁定模块” 后,最多只能安装1层2个辅助触点。

注:ZB2BE101C是常开辅助触点,ZB2BE102C是常闭辅助触点。

头部、安装基座、触点的装配图如下: