我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
X80 I/O平台SOE BMXERT1604 时钟如何判断时钟是否同步成功?
问题描述:
X80 I/O平台SOE BMXERT1604 时钟如何判断时钟是否同步成功?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

应用环境:
X80 I/O平台

解决方法:

1.在拓扑类型中 使用通道的%IWr.m.0.3.0来判断时间是否正常同步

2.在设备DDT中  使用通T_M_TIME_SYNC_ERT 的结构体中的TIME_VALID 来判断