我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert支持的编程语言有哪些?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert支持的编程语言有哪些

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert支持的编程语言有:

  • 功能块图 FBD
  • 梯形图 (LD) 语言
  • 指令列表 IL
  • 结构化文本 ST
  • 序列控制 SFC
  • 梯形图逻辑 984 (LL984)

所有这些编程语言可在同一项目中混用。  所有这些语言(LL984 除外)都符合 IEC 61131-3。