我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer如何访问u盘里的图片?

问题描述:
Vijeo Designer如何访问u盘里的图片?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer可以访问u盘里的图片,本例为用触摸屏访问u盘里名字为1.jpg的照片,软件设置方法:


1.在“工具箱文件夹”中双击“浏览器”:



2.将展开的浏览器中“多平台浏览器”控件拖到画面上:


3.双击多平台浏览器,在属性栏设置“本地文件名”,新建字符串变量“STRING01”为它的本地文件名:



4.设置图片存储路径,图片可以存先在电脑上,也可以直接存在u盘里。如果存在电脑上,“浏览器文件”的“浏览器文件夹”路径指向本地存放图片的文件夹:



如果图片存储在u盘里,要在“浏览器文件夹”下点“新建文件”,再把照片放到u盘里的这个文件夹里,照片的名字命名为1.jpg:

5.将“数据文件”下载位置设置成“可选驱动器”


6. 做屏幕上做一个弹出u盘里照片的脚本
String a1;

a1="1.jpg";
STRING01.write(a1);

7.在“画图”——“数据显示”——“字符串显示”拖出字符串显示控件到画面,关联变量STRING01,用于显示照片是否被调用。
8.把U盘插到触摸屏上,将程序下载到触摸屏以后,u盘会生成文件夹,本例中u盘是D盘盘符,图片1.jpg在D:\PUBLIC\PROJECTS\TARGET1\DATA\BROWSER中

9.触摸屏进入画面以后,点击按钮,可以弹出U盘里的图片,当拔掉U盘重新上电,再点按钮将不能弹出照片。运行界面: