[Q&A]Modicon M580 Safety使用什么编程软件?
问题描述:
Modicon M580 Safety使用什么编程软件所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
Modicon M580 Safety使用Control Expert/Unity Pro编程,对于Unity Pro必须安装Unity Pro XLS安装包以及Control Expert需要安装M580 Safety AddOn授权,才能够对M580 Safety PLC进行编程。
下表列出了不同版本 Control Expert/Unity Pro 创建的应用程序版本:

注意: Unity Pro 是版本 13.1 或更高版本的 Control Expert 的原名。
是否有帮助?