[Q&A]Modicon X80电源模块的尺寸是多少?
问题描述:
Modicon X80电源模块的尺寸是多少所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
Modicon X80电源模块的尺寸汇总表如下:
| 模块型号 | 模块尺寸 | 安装深度(1) | ||
| 宽度 | 高度 | 深度 | ||
| 独立电源模块 | ||||
| BMXCPS2000 | 67.6 毫米(2.66 英寸) | 103.7 毫米(4.08 英寸) | 93 毫米(3.66 英寸) | 113 毫米(4.45 英寸)(1) |
| BMXCPS3500(H) | ||||
| BMXCPS2010 | ||||
| BMXCPS3020(H) | ||||
| BMXCPS3540(T) | ||||
| 冗余电源模块 | ||||
| BMXCPS4002(H) | 67.6 毫米(2.66 英寸) | 134.6 毫米(5.30 英寸) | 116 毫米(4.57 英寸) | 136 毫米(5.35 英寸)(1) |
| BMXCPS4022(H) | ||||
| BMXCPS3522(H) | ||||
| (1)不包括 DIN 导轨深度 (a) 和接线深度 (b)。 | ||||
是否有帮助?