我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Modicon Quantum系列CPU的PCMCIA 存储卡的电池型号是什么?

问题描述:
Modicon Quantum系列CPU的PCMCIA 存储卡的电池型号是什么

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Modicon Quantum系列CPU的PCMCIA 存储卡分为两种:带掉电保护的 RAM 存储器扩展卡和闪存 EPROM 存储器扩展卡 。

只有RAM 存储器扩展卡具有两块电池:TSX BAT M02(主电池)和 TSX BAT M03(辅助电池),这两块电池需要定期更换。