[Q&A]EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)如何使用MUL指令?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)如何使用MUL指令所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)中MUL指令功能描述如下:
- 该功能将输入值相乘,并将结果分配给输出。
- 所有输入值和输出值的数据类型必须是相同的。
- 输入最多可以增至 32 个。
- 对于 TIME 数据类型的值的乘法,可以使用功能块 MULTIME。
- 可以将 EN 和 ENO 配置为附加参数。
使用案例如下:

注意:虽然MUL指令支持INT、DINT、UINT、UDINT、REAL 这些数据类型,但是输入输出数据类型需要保持一致。
是否有帮助?