我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert中基本的FB实例与导出的FB实例的区别是什么?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert中基本的FB实例与导出的FB实例的区别是什么

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert其中

基本的FB实例是基于基本功能块 (EFB) 生成的实例;

导出的FB实例是基于用户功能块 (DFB) 生成的实例;

如下图:

计数器CTU,生成的实例CTU_0就是一个基本的FB实例。

用户自定义功能块UDFB生成的实例UDFB_1就是一个导出的FB实例。