我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert打开程序时弹窗提示”项目文件上兼容“,无法正常打开如何处理?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert打开程序时弹窗提示”项目文件上兼容“,无法正常打开如何处理?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert打开程序提示如下时,是由于程序是用老版本的unity做的项目,用新版本的unity或Control Expert打开会有该提示

需将之前的程序导出项目为ZEF格式或保存档案为STA格式后打开

没有原版本软件的情况下,可将.stu后缀改为.sta打开。