我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Modicon M580的以太网I/O适配器LED指示灯分别表示什么含义?

问题描述:
Modicon M580的以太网I/O适配器LED指示灯分别表示什么含义?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

Modicon M580的以太网I/O适配器有BMXCRA31200  BMXCRA31210  BMECRA31210

LED 情况:
模块状态(1) 说明 Run IO MS (Module Status) NS (Network Status)
绿色 红色 绿色 红色 绿色 红色
加电顺序 LED 闪烁顺序 1 2 3 4 5 6
未配置 IP 地址无效 - - 闪烁 熄灭 熄灭 熄灭
IP 地址有效,但配置无效 熄灭 熄灭 闪烁 熄灭 闪烁 熄灭
已配置 未检测到外部错误 闪烁 熄灭 - - 闪烁 熄灭
检测到外部错误 闪烁 亮起 - - 闪烁 熄灭
已建立 I/O 数据通讯 停止 闪烁 (注 1) 亮起 熄灭 亮起 熄灭
运行 亮起 (注 2) 亮起 熄灭 亮起 熄灭
检测到的错误状态 可恢复错误 - - 熄灭 闪烁 - -
不可恢复错误 闪烁 亮起 熄灭 亮起 - -
一个或多个专用连接已超时 - - - - - 闪烁
IP 地址重复 - - - - 熄灭 亮起
操作系统固件升级过程中 闪烁 熄灭 熄灭 亮起 熄灭 亮起
(1) 有关模块状态的详细信息,请参阅系统硬件参考手册。
注 1(停止状态):
亮起:检测到源自模块或通道配置的输入或输出错误,或者检测到通道配置错误。
熄灭:运行正常。
注 2(运行状态):
亮起:检测到外部错误。
熄灭:未检测到外部错误。