我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M238系列PLC本体的LED指示灯分别表示什么含义?
问题描述:
M238系列PLC本体的LED指示灯分别表示什么含义?

所属产品线:
Modicon M238

解决方法:

M238控制器有 5 或 8 个用于报告系统不同状态的 LED,具体个数取决于控制器型号。


显示 1: TM238LFDC24DT 和 TM238LFAC24DR 控制器上的  LED
显示 2:    TM238LDD24DT 和 TM238LDA24DR 控制器上的  LED


下表显示系统 LED 说明:

(1) 仅适用于 TM238LFDC24DT 和 TM238LFAC24DR

下表描述了 CANopen LED 的状态: