我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo XD(EcoStruxure Operator Terminal Expert) 如何设置变量的扫描速率?
问题描述:
Vijeo XD(EcoStruxure Operator Terminal Expert) 如何设置变量的扫描速率?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

应用环境:
Vijeo XD(EcoStruxure Operator Terminal Expert)

解决方法:

设置读取外部变量值的间隔(扫描速率)

通过扫描速率可以设置外部变量从设备地址读取值的间隔。默认间隔为100毫秒。

最多可以创建16个扫描速率,包括默认扫描速率。然后可将创建的扫描速率分配给外部变量的[扫描速率]属性。

扫描速率的范围是100毫秒到60秒,以100毫秒为增量。

可以对创建的扫描速率进行命名。但默认扫描速率的名称固定为‘DefaultScanrate’。

添加扫描速率

  1. 在工程浏览器窗口中,从[变量]单击[所有扫描速率]。
  2. 在工具栏上,单击[扫描速率]。
  3. 在属性窗口中,在 [间隔 (100 ms)] 属性中设置间隔。
    可设范围是1到600(100毫秒到60秒)。

将扫描速率分配给外部变量

  1. 在工程浏览器窗口中,从[变量]单击[所有变量]。
  2. 单击外部变量。
  3. 在属性窗口的[扫描速率]属性中,选择所需的扫描速率。

注:

  • 如果使用数组或结构,则可以为每个单独的元素指定扫描速率。
    如果将扫描速率设置为父级,同一扫描速率将应用于每个元素。然后可以更改单个元素的扫描速率。

  • 可在硬件配置屏幕上查看和编辑扫描速率。请参考下列内容。

  • 配置扫描速率