我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EZS+ 63-250电动操作机构的安装
问题描述:
EZS+ 63-250电动操作机构的安装

所属产品线:
EasyPact EZS

解决方法:

本视频将介绍EZS+ 63-250塑壳断路器电动操作机构的安装。

以EZS+ 250电操为例,

在安装电操之前,将断路器手柄拨至分闸位置,电操面盖向右滑动拨至MANU位置且处于分闸位置。

将电操安装在断路器正面,用螺丝紧固,安装完成。

取出左侧的手动操作手柄,插入手动操作孔中,顺时针旋转180度,断路器合闸;再次顺时针旋转180度,断路器分闸。

注意:手动操作手柄只能顺时针操作,不能逆时针。