我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器模拟量输出AQ设置为电机电流时,模拟量的计算基数和最大值分别对应什么?
问题描述:
ATS480软起动器模拟量输出AQ设置为电机电流时,模拟量的计算基数和最大值分别对应什么?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器模拟量输出AQ设置为电机电流时,模拟量计算基数对应电机额定电流In,最大值对应2倍电机额定电流2*In。

如果需要模拟量最大值对应电机额定电流,需要将参数AO1S [AQ1标定] 设为100%。