ATS系列软起动器可以使用电脑软件进行调试吗?
问题描述:
ATS系列软起动器可以使用电脑软件进行调试吗?所属产品线:
软起动器解决方法:
ATS01系列软起动器没有调试软件。
ATS22和ATS48和ATS480系列软起动器都可以使用SOMOVE软件进行连接电脑调试。
SOMOVE软件及DTM库的下载、安装及注册可以参考以下链接:
软起动器连接电脑的电缆型号为:TCSMCNAM3M002P
这是一根长度2.5m的USB转RJ45线缆,配有一个USB连接器和一个RJ45连接器。
是否有帮助?