我们今天能为您提供什么帮助?

LC1G接触器远程智能诊断模块LA9GRDMD支持的Modbus功能码有哪些?

问题描述:
LC1G接触器远程智能诊断模块LA9GRDMD支持的Modbus功能码有哪些

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G接触器远程智能诊断模块LA9GRDMD支持的Modbus功能码有3种,分别是:

1,03功能码:读N个字;

2,06功能码:写单个字;

3,16功能码:写N个字。