我们今天能为您提供什么帮助?

SSI编码器连接LXM32M可配置成第三方电机的motor encoder吗

问题描述:
SSI编码器连接LXM32M可配置成第三方电机的motor encoder吗

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

SSI编码器连接的是LXM32的DIG编码器接口模块,DIG编码器接口模块支持的所有编码器都只能配置成mahine encoder,而无法配置成motor encoder参与控制第三方电机的位置环和速度环.