我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1G205-620LSEC能用远程诊断Modbus(RDM)模块LA9GRDMD吗?
问题描述:
LC1G205-620LSEC能用远程诊断Modbus(RDM)模块LA9GRDMD吗?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G205-620LSEC不能使用远程诊断Modbus(RDM)模块LA9GRDMD,可以通过更换如下LX1G3*LSEMC控制模块来兼容。