问题描述:
通过modbus通讯读取远程诊断Modbus(RDM)模块LA9GRDMD寄存器数据为什么会报错?所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品解决方法:
通过modbus通讯读取远程诊断Modbus(RDM)模块LA9GRDMD,需要注意的是,一条命令读取的数据必须覆盖这个数据的长度,否则会报错。 以60000为例,必须连续读9个字或以上才不会报错。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
通过modbus通讯读取远程诊断Modbus(RDM)模块LA9GRDMD,需要注意的是,一条命令读取的数据必须覆盖这个数据的长度,否则会报错。 以60000为例,必须连续读9个字或以上才不会报错。
是否有帮助?