我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
远程智能诊断模块LA9GRDMD的数字输出DO在什么情况下输出?
问题描述:
远程智能诊断模块LA9GRDMD的数字输出DO在什么情况下输出?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

远程智能诊断模块LA9GRDMD的数字输出DO,在出厂默认的情况下,只有在控制模块发生内部故障时,DO才输出;

如果需要监测到其他故障时,也需要DO输出,需要通过Modbus进行DO功能的配置,具体如下:

当将61701的bit0置1时,如果触点剩余寿命低于15%,DO也将输出;

当将61701的bit1置1时,如果线圈电压过压,DO也将输出;

当将61701的bit2置1时,如果线圈电压欠压,DO也将输出;

当将61701的bit3置1时,如果线圈过热,DO也将输出;

即当将61701的bit0、bit1、bit2、bit3全部置1,其他位全部置0时,如果接触器出现控制模块发生内部故障、触点剩余寿命低于15%、线圈电压过压、线圈电压欠压、线圈过热五种故障中的任何一种故障,DO都会输出。