我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用Vijeo Designer basic 编辑的带有USB接口的触摸屏与M580PLC能通信吗?
问题描述:
用Vijeo Designer basic 编辑的带有USB接口的触摸屏与M580PLC能通信吗?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

用Vijeo Designer basic 编辑的带有A型 USB 接口的触摸屏与M580PLC的B型 mini USB接口能实现通信。Vijeo Designer basic的设置方法:

1.在“I/O管理器”添加Modbus TCP/IP——Modbus USB设备:

2.按下图设置,将“IEC61131语法”打钩,把双字字顺序改“低字优先”: