Vijeo Designer 软件中是否有定时器的功能?
问题描述:
Vijeo Designer 软件中是否有定时器的功能?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
Vijeo Designer软件中没有定时器,但是可以通过全局动作来实现定时的功能,如下示例可以实现一个10秒种定时。
1、创建三个内部变量,BOOL01用来触发计时,INT01存储计时的时间,BOOL02为计时到达之后输出信号。

2、在全局动作里新建动作,选择周期动作,启用互锁功能并使用BOOL01互锁,频率设置为1秒。

3、动作里要做两件事情,首先是对INT01进行自加。

4、然后用脚本对INT01的值进行判断,到达10之后,复位INT01和BOOL01,并输出BOOL02。

5、如果要考虑未到达预定的时间复位了触发信号,需要复位计时,则可以加上条件一个动作,复位INT01即可。

是否有帮助?