我们今天能为您提供什么帮助?

LXM32伺服驱动器接了外部制动电阻需要设置哪些参数?

问题描述:
LXM32伺服驱动器接了外部制动电阻需要设置哪些参数?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

Conf---ACG---Eibr 设置为1,启用外部制动电阻;

Conf---ACG---Pobr 设置制动电阻额定功率,单位W

Conf---ACG---rbr 设置制动电阻阻值,单位0.01Ω;

Conf---ACG---tbr 设置制动电阻最大打开时间,单位ms