我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert Basic最大可以调用多少个read_Var/write_var?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic最大可以调用多少个read_Var/write_var?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

最大可以支持32个read_Var 和32个write_var(功能级别10.1以上), 如果作为串口通讯不够的话可以使用send_recv_msg