我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M262 如何分别读取ETH1 ETH2的IP地址?
问题描述:
M262 如何分别读取ETH1 ETH2的IP地址?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

需要使用系统变量读取

ETH1:PLC_GVL.ETH_R.i_byIPAddress

ETH2:PLC_GVL.ETH_R.i_ethInterface[1] i_byIPAddress