问题描述:
EcoStruxure Machine Expert中的PID功能块,为什么启动手动模式后Y_MANUAL没有输出给Y?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
此现象是因为没有设置KP和TN,KP和TN值为0的时候Y输出的值不会更新,此时MANUAL设置为1无法将Y_MANUAL输出给Y,RESET设置为1也无法将Y_OFFSET输出给Y。KP和TN设置一个不为零的参数后即可正常输出。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
此现象是因为没有设置KP和TN,KP和TN值为0的时候Y输出的值不会更新,此时MANUAL设置为1无法将Y_MANUAL输出给Y,RESET设置为1也无法将Y_OFFSET输出给Y。KP和TN设置一个不为零的参数后即可正常输出。
是否有帮助?