FA500214
FA500214
我们今天能为您提供什么帮助?
M241控制器在用户程序中可以使用的%MW地址有多少个?
问题描述:
M241控制器在用户程序中可以使用的%MW地址有多少个?
所属产品线:
Modicon M241
解决方法:
6
万个,可以直接访问从
0
到
59999
的
%MW
地址。
首次发布日期:
2023/10/9
修订日期:
2023/10/9
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M241
探索更多
范围:
Modicon M241