我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer Basic 打开时默认打开我上次的工程 如何设置成可选择打开工程或者新建工程?

问题描述:
Vijeo Designer Basic 打开时默认打开我上次的工程 如何设置成可选择打开工程或者新建工程?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

应用环境:
Vijeo Designer Basic\ Vijeo Designer

原因:
将启动操作设置为了打开上次的

解决方法:

打开软件后关闭工程,然后选择Vijeo-Manager,将属性栏的启动操作的”打开上次的“设置为”向导“,这样下次打开软件就会选择打开工程或者新建工程