我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在EcoStruxure Operator Terminal Exper设置了密码,为何使用U盘下载密码不起作用?
问题描述:
在EcoStruxure Operator Terminal Exper设置了密码,为何使用U盘下载密码不起作用?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

用EcoStruxure Operator Terminal Expert做的程序设置了密码,若使用U盘下载,需要做相关设置密码才能起到作用。设置方法:在Target01-高级-设置-保留文件系统下载的运行时数据-用户管理-取消钩: