我们今天能为您提供什么帮助?

HMIGXU系列触摸屏是否支持USB鼠标和键盘?

问题描述:
HMIGXU系列触摸屏是否支持USB鼠标和键盘?

所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

带有A型USB接口的型号都支持USB鼠标和键盘。

需要注意的是A型USB接口的规格,电源电压:5 Vdc±5%;最大供应电流:500mA。

如果鼠标或者键盘的USB工作电流超过了范围,则可能会导致外设无法正常工作。