我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器故障历史记录里时间如何解析?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器故障历史记录里时间如何解析?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930系列变频器故障历史记录里时间显示举例为08H50230914,这个时间解析为:08H代表8时,50代表50分,23代表2023年,09代表9月,14代表14日。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。