7 英寸SpaceLogic KNX IP 触摸屏MTN6260-7770,Wi-Fi频带支持5Ghz吗?
问题描述:
7 英寸SpaceLogic KNX IP 触摸屏MTN6260-7770,Wi-Fi频带支持5Ghz吗?所属产品线:
KNX解决方法:
7 英寸SpaceLogic KNX IP 触摸屏MTN6260-7770,Wi-Fi频带支持5GHz。其支持的频带参数为:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5
Ghz(2400-2483.5 MHz, 5150-5250 MHz)。
是否有帮助?