我们今天能为您提供什么帮助?

HVX真空断路器的断流容量如何确定?

问题描述:
HVX真空断路器的断流容量如何确定?

所属产品线:
HVX

解决方法:

断流容量曾用来表示断路器额定开断能力的一个技术参数,新的国家标准已取消这一术语,目前直接用额定开断电流表示。按以往的表示方法,一个12KV额定电压,额定开断电流25KA的HVX的额定短路开断容量P=1.732*12KV*25KA=519.6MVA。