我们今天能为您提供什么帮助?

NVPL系列功率因数控制器显示过压报警是什么原因?

问题描述:
NVPL系列功率因数控制器显示过压报警是什么原因?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

NVPL智能功率因数控制器显示过压报警可能原因如下:

1.一次电压和二次电压设置不对,如接线方式为1P时,确认一次电压和二次电压是否设置一样,且为380V;

2.电网电压较高, 使用万用表测量接入电压是否正常。