我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam装置如何确定可以设定的故障录波条数及持续时间?
问题描述:
Sepam装置如何确定可以设定的故障录波条数及持续时间?

所属产品线:
Sepam 20系列; Sepam 40系列; Sepam 60系列; Sepam 80系列

解决方法:

可以通过SFT2841软件,在功能设定菜单中,通过设置条数及持续时间,来检验是否可行,内存使用不能超过100%,详见下图: