我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
sepam系列的CSH120和CSH200剩余电流互感器区别?
问题描述:
sepam系列的CSH120和CSH200剩余电流互感器区别?

所属产品线:
Sepam 20系列; Sepam 40系列; Sepam 60系列; Sepam 80系列

解决方法:

CSH120和CSH200剩余电流互感器均是有两个额定电流的产品,如果相同额定电流CSH120和CSH200它们的区别仅是直径不同,CSH120直径为120mm,CSH200直径为200mm。