我们今天能为您提供什么帮助?

NSX Mic5B SI脱扣单元上的Ir是用来调额定电流的吗?

问题描述:
NSX Mic5B SI脱扣单元上的Ir是用来调额定电流的吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不是的,NSX Mic5B SI脱扣单元不带过载保护,Ir是用来调节Isd短路短延时电流的(Isd调节范围是1.5~10Ir),也就是Ir旋钮只对Isd调节有效,并不是用来调节额定电流的。